This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650:能否使用通过 BLE 接收的数据刷写 CC2650?

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/574710/cc2650-can-i-flash-the-cc2650-with-data-received-via-ble

器件型号:CC2650

您好!

我目前正在浏览 CC2650的文档、搜索一种使用我将通过蓝牙(使用相同的 CC2650)接收的数据更新固件的方法。 你们知道怎么做吗?

此致、

Sebastian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请参阅 OAD 用户指南(随 SDK 提供)。 OAD 允许您通过 BLE 进行固件更新。

    -弥敦