This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650:CC2650上的外部闪存可存储数据-使用 SPI

Guru**** 2554850 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/574477/cc2650-external-flash-on-cc2650-to-store-data---use-spi

器件型号:CC2650

您好!

´m CC2650 LauchPad 和 CC2650 Sensortag 的新功能、我想使用串行闪存。

我正在寻找一个示例、以了解 SPI 与串行闪存的连接、并希望在闪存上存储一些测量值。

如果有人能帮我就好了!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    由于您不熟悉此内容、我建议您从我们的 simplelink Academy 培训开始、了解我们的软件解决方案、该解决方案将帮助您更轻松地了解代码。

    Simplelink Academy 可从此处下载:
    software-dl.ti.com/.../overview.html

    完成所有 TI-RTOS、BLE 和 Sensor Controller Studio 培训后。 您可以从包含 extFlash 驱动程序的 launchpad 的 sensortag 示例开始。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以尝试在 examples\util\中引用 bim_extflash 示例