This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2F:使用 Mac 硬件的 Eclipse IDE

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640, BLE-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/574163/cc2640r2f-eclipse-ide-using-mac-hw

器件型号:CC2640R2F
Thread 中讨论的其他器件:CC2640BLE-STACK

大家好、

我们是否有关于在 Mac 系统上使用 CC26xx 与 Eclipse 的移植指南? 或者客户可以从中获得想法的任何接近信息?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SSF 您好!

    具有 IAR 和 CCS v7 IDE 的 Win7 SP1主机系统正式支持 CC2640R2 SDK v1.0.22。 我不确定是否有人修改了此 SDK 以在您列出的系统上工作、但我会让其他人蜂鸣。

    祝你一切顺利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的讲解。 客户是否会在 CC2640 SDK 方面取得更好的成功? 而不是 R2

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    BLE 论坛顶部的 Sticky CC2640常见问题解答中有一个条目、其中包含指向在 Linux 上运行 BLE-Stack v2.2.1 SDK 的过程的链接。 这对于包括 MacOS 在内的非 Win 安装可能很有帮助。

    祝你一切顺利