This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564:CC2464B Bluetopia 调整广播速度

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/574433/cc2564-cc2464b-bluetopia-adjust-advertising-speed

器件型号:CC2564

Bluetopia 中是否有调整广播速度的选项?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jackson、

    您是指 BLE 广播间隔吗?

    如果是,请参阅 TI 双模蓝牙堆栈(即 SPPLEDemo)中的任何 BLE 示例应用以获取 AdvertiseLE()函数。 您可以相应地更改"AddertisingParameters.Advertising_Interval_Min"和"AddertisingParameters.Advertising_Interval_Max"。

    这两个参数都以毫秒为单位。 范围 20至10240。

    此致、
    Vihang