This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564:启动电流

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2564C, CC2564

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/574387/cc2564-startup-current

器件型号:CC2564

大家好、我们发现 CC2564B 的启动电流非常高、几乎不可能用于100-150mA AA 升压转换器。 很显然、我可以在其他帖子上看到、它似乎是在加电时通过校准产生的。 是否有人知道 CC2564C 上的改进过?  

谢谢

弗洛伦特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Florent、

    CC2564C 中的此要求没有变化。 启动电流较高的主要原因是 CC256x IC 在初始化之前将以其满容量运行(按处理)。 CC256x 初始化(下载 FW 服务包)后、消耗的电流将更少。

    此致、
    Vihang
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Vihang 为您提供答案。我想周围没有办法、通过更高 ESR 的单节电池为 CC2564供电似乎有点困难(电流浪涌会使电路板复位)。 实际上、您是否知道是否有任何数据表显示此 IC 启动时的电流? 再次感谢。 弗洛伦特