请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LAUNCHXL-CC2650 主题中讨论的其他器件:CC2540、 CC2640
我不知道特征长度限制、因此我将特征长度更改为256、这与我的数据记录大小匹配。
我在 开始查看 TI 的 CC2540数据包监听器时发现了27字节 BLE4.0 PDU 限制和251字节 BLE4.2 PDU 限制、其中指出它无法处理251字节。
我一直在将256字节特性从 CC2640发送到 IOS 应用、没有任何明显的问题。
如果我的特征在256处工作、是否有理由将其恢复到251?
此外、在 IOS 设备上使用251 vs 27的限制是如何的(iPhone 的旧版仍可以在其上使用 BLE4.2?
谢谢、
戴尔