请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2640 你(们)好
根据 SWRA466A 指南、 我们将十六进制转换为二进制、以便通过 UART 对其进行编程、但它不起作用。
您能帮您将其转换为 bin 吗? 还是为我们提供一个可行的 simpleperipheral 映像、以帮助我们验证在 SBL 编程期间没有步进错误?
我们使用 python 3.7.0对其进行转换。 hex 文件txn.box.com/.../lrb7d27h90v8mtm2k4fiuzatoft2d5wg
非常感谢。
BTW、下面是 CCS 和 UART 编程后读出的两个 bin 文件、这是不同的。