This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650:CC2650 ProjectZero 内部闪存

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650, BLE-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/574124/cc2650-cc2650-projectzero-internal-flash

器件型号:CC2650
Thread 中讨论的其他器件: BLE-STACK

大家好、

我有一个 CC2650 LaunchXL。 我使用 CCS6。

工作草案(基本 ProjectZero)希望将调优变量保留在内部闪存中。 该文件包含 peripheal.c osal_sv_read ()和 osal_sv_write ()函数。 调用 osal_sv_read()不允许读取已存储在基本工程变量中的内容。

1) 1)在哪里可以看到读取和写入内部闪存中变量的操作示例?

2) 2)如何传输 ProjectZero 以使用最新版本的 TI-RTOS?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    1) 1)您应该能够在 OSAL_SNV=1时使用这些函数。 有关 SNV (简单非易失性存储器)的更多信息、请参阅软件开发人员指南。

    2) 2)您使用的是 BLE-STACK 的哪个版本? 项目设计使用的 TI-RTOS 版本取决于 ble SDK 的版本。 此 wiki 介绍了如何将项目移植到较新版本、包括与该 SDK 的 TI-RTOS 版本配合使用所需的更改。

    -弥敦