This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564:多个 A2DP 流解决方案

Guru**** 2943030 points

Other Parts Discussed in Thread: CC256XSTBTBLESW

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/573929/cc2564-multiple-a2dp-stream-solutions

器件型号:CC2564
主题中讨论的其他器件:CC256XSTBTBLESW

大家好、团队、  

提前感谢您对以下问题的支持:

1.如何识别不同的 A2DP 流? 从 L2CAP 层? 如何获取访问权限?

2.3-4 A2DP 16位/48kHz SBC (联合高质量立体声)流仅在 EDR 模式下可用?

3.主机的资源要求是什么? 具有多少存储器的 Cortex M4串行器?  

软件工作:我们能否使用 TI SDK/stack 来实现该功能? 是否有软件开发的文档/指南?

再次感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Carlos:

    [引用用户="Carlos Ventura"]

    1.如何识别不同的 A2DP 流? 从 L2CAP 层? 如何获取访问权限?

    [/报价]

    此任务通过直接使用 GAVD 协议和 L2CAP 层、几乎可以实现整个 A2DP 配置文件的自定义实现。 您可以参阅 TI BT 堆栈的 GAVDAPI.h 和 L2CAPAPI.h 中提到的 A2DP 配置文件规范和 API。

    [引用用户="Carlos Ventura"]

    2.3-4 A2DP 16位/48kHz SBC (联合高质量立体声)流仅在 EDR 模式下可用?

    具有这些参数的单个 A2DP 流(使用 SBC 编解码器)将需要345kbps 的数据速率、仅适用于 A2DP 数据。 对于3到4个这些流、数据速率将远高于1mbps。 除此之外、还将存在配置文件/协议级别的平头。 与 BT 经典 BR (1mbps)和 EDR (2mbps 和3mbps)相比、唯一可行的选项是 EDR。

    [/报价]

    [引用用户="Carlos Ventura"]

    3.主机的资源要求是什么? 具有多少存储器的 Cortex M4串行器?  

    此方案和 CPU 消耗尚未确定。 有关单个 A2DP 流的存储器要求、请参阅 CC256XSTBTBLESW 中文档/存储器分析报告的 AUDDemo 部分。

    [/报价]

    [引用用户="Carlos Ventura"]

    软件工作:我们能否使用 TI SDK/stack 来实现该功能? 是否有软件开发的文档/指南?

    是的、但请参阅答案1。 以上内容。 没有与此相关的 TI SDK 特定文档/指南。

    [/报价]

    此致、

    Vihang