This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640:使 CC2640与 CC2540兼容

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2540, CC2640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/574095/cc2640-making-the-cc2640-compatible-with-the-cc2540

器件型号:CC2640
主题中讨论的其他器件:CC2540

我尝试让 CC2640与 CC2540通信、但我的印象是、只要两个 MCU 都使用蓝牙4.0堆栈、它们就可以在 BLE 中进行通信。 我正在运行来自 TI 的示例程序、称为简单 BLE 外设、而我的 CC2540无法检测到 CC2640。 我认为问题是这个程序没有使用4.0堆栈。 是否有一种简单的方法将其移植到4.0堆栈? 或者是否还有另一个问题我丢失了?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否在两个器件上都使用了 SimpleBlePeripheral? 为了使电路板能够通信、必须将一个电路板配置为中央器件。

    谢谢、
    Fredrik