This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/LAUNCHXL-CC2650:在 TI-SDK 示例项目中启用日志消息

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/573835/rtos-launchxl-cc2650-enable-log-message-in-ti-sdk-example-project

器件型号:LAUNCHXL-CC2650

工具/软件:TI-RTOS

我刚刚完成了 Project Zero 练习、并在执行期间成功地看到了日志消息。

打开 Putty 并选择115200波特下的 XDS110类应用/用户 UART。

但是、当我打开其他示例项目"simple_peripheral_cc2650lp_app"时、我无法获取任何日志消息。

启用 XDS COM 日志消息的过程和调用是什么?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    以下是 simple_perpehral LP 项目中的预定义符号:

    您需要禁用以下功能(在预定义前面添加 x):  

    1。Board_display_exclude_UART、

    2. DISPLAY_DISABLE_ALL

    XDC_RAuntime_Log_disable_all

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christin:

    已尝试您的建议,但 需要在 SimpleBLEPeripheral_init()中再做一个更改,才能使用 UART。  

    // dispHandle = Display_open (Display_Type_LCD、NULL);
    dispHandle = Display_open (Display_Type_UART、NULL);

    谢谢