This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650STK:使用任何 iphone 或 ipad 无法在传感器上看到任何环境温度、物体温度、湿度、光、气压计、移动数据、仅显示按钮和蜂鸣、光

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/573854/cc2650stk-i-cant-see-any-ambient-temperature-object-temperature-humidity-light-barometer-movement-data-on-my-sensor-using-any-iphone-or-ipad-only-buttons-and-buzz-light-is-displayed

器件型号:CC2650STK

支持路径:/Product/Development 和故障排除/

我无法使用任何 iphone 或 ipad 在我的传感器上看到任何环境温度、物体温度、湿度、光、气压计、移动数据、仅显示按钮和蜂鸣声、光

我尝试使用 iphone 将我的传感器标签升级到最后一个固件,但在固件升级完成后,我无法看到上述服务,我的设备现在在1.21固件上,2016年5月24日。

我尝试多次将固件再次升级到1.30,但我给出了错误消息,说它拒绝了固件。 我需要解决这个问题、以便可以使用传感器、因为现在所有这些缺失的数据都是无用的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    选择 OAD 映像时、您能否粘贴 iPhone 的屏幕截图?
    更新映像的另一种方法是使用 XDS110调试器对 sensortag 进行重新编程。
    www.ti.com/.../CC-DEVPACK-DEBUG