This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Sensor Controller Studio -延迟功能

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/573660/sensor-controller-studio---delay-function

您好!

有人可以判断是否可以在 SCS 中实现某种延迟功能? 我想在执行代码中的某些指令之间实现延迟。 如果可能、请告诉我要使用什么。

此致、

Miguel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以查看 Sensor Controller Studio 的帮助部分。 有一个有关如何使用延迟插入的代码示例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Christin:

    您是否知道是否可以在 SCS 上使用简单的数学运算? 比如乘法、除法?

    谢谢你

    此致、
    Miguel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您可以在 Sensor Controller Studio 中执行位移以完成乘法和除法
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Christin:

    那么、如果我想将一个数字乘以125或175.75、我该怎么做?

    此致、
    Miguel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    假设您的原始数字称为 x、
    X*125 =(x<<7)-(x<1)-(x)
    但请注意、SCS 中的所有变量均为16位。 因此,您需要确保 x*125 <=(2^16-1)。

    要获得.75,只需将4除以3 (x>>2+x>>1)。