This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC2640R2:syncEvent 不是全局变量?

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/573831/launchxl-cc2640r2-syncevent-not-global-variable

器件型号:LAUNCHXL-CC2640R2

您好!

  我将 sensortag_cc2650lp_app 从 ble SDK 2.2移植到 cc2640r2 SDK。 我收到错误"Identifier syncEvent is undefined"(标识符 syncEvent 未定义)。 sensortag_Batt.c 中看不到 syncEvent 变量 我已遵循移植指南。 为了使 syncEvent 在全局范围内对所有代码文件可见、我需要进行哪些代码更改? 以下是我的更改。

sensortag_lp.c

//全局用于将事件发布到应用程序线程
的信标//iCall_Semaphore SEM;
iCall_SyncHandle syncEvent;//Add 

sensortag_Batt.c

/*********
*包括
*/
#include 
//#include 
#include //Add
#include 

/*********
*@fn SensorTagBatt_clockHandler
*
*@时钟超时的简短处理函数。
*
**@param arg -事件类型
*
@return none
*/
static void SensorTagBatt 时钟处理程序(UArg arg)
{
sensorReadScheduled = true;

//唤醒应用程序。
//semaphore_post (sem);删除
event_post (syncdevent、arg);//添加
}

-克尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    解决了。

    放置 extern iCall_SyncHandle syncEvent;位于 sensortag.h

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很高兴您解决了这个问题!