This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC2650:CC2650时钟输出

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/573763/launchxl-cc2650-cc2650-clock-out

器件型号:LAUNCHXL-CC2650
Thread 中讨论的其他器件:CC2650

您好!

我使用的是 CC2650 Launchpad。 我在外部 PCB 上有自己的传感器。

为了使传感器正常工作(由于传感器内部逻辑)、我需要不断地从 CC2650获得时钟输出。

数据表中没有提到时钟输出。

CC2650是否具有时钟功能。 是否可以始终具有时钟输出(至少6MHz)?

谢谢、

Kushal Dalsania

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以使用 PWM 生成6MHz 时钟