This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640:BLE 堆栈

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/573761/cc2640-ble-stack

器件型号:CC2640

HII 全部

在此 BLE_SDK_2_02_01_18 BLE SDK 中、是否为 cc2640提供射频驱动程序?

谢谢

Nitin Kanani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的意思是可用的射频驱动器?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    HII 黄晨

    我们可以直接访问接收命令、也可以使用 API 发送命令。
    所提供的功能。

    谢谢
    Nitin Kanani
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请尝试参阅 processors.wiki.ti.com/.../PTM_cc2640
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、有射频驱动程序可供用户使用。

    对于使用射频驱动器实现 BLE 的用户、我们只有有限的示例(请参阅下面的链接)。
    github.com/.../beacon_rfdriver

    如果您的最终目标是 BLE、那么我建议您使用我们的 BLE 堆栈。
    如果您想使用射频驱动器实现专有模式、那么我们的 TI-RTOS 2.20或更高版本中有很多示例。

    有关专有射频模式的任何问题,请访问以下论坛:
    e2e.ti.com/.../964