主题中讨论的其他器件: CC2500、 CC2540
进行了比较
CC2540EMK-USB:使用 BLE 器件监控器:
我指示我需要使用"BLE Device Monitor"图像刷写 CC2540EMK-USB 软件狗、因为该软件狗附带 BLE 蓝牙监听器图像。 在帮助下、我获得了用于与 x64 Windows 10系统配合使用的软件狗的驱动程序、并购买了 CC 调试器件、以使用所需的图像重新编程软件狗。 我还能够确定 CC 调试器和软件狗之间的正确连接。 我还安装了 SmartRF Studio 并更新了 CC 调试器固件。
在 Studio 中,CC 调试器会显示但显示“No chip”(无芯片)。 我想这意味着我实际上没有与软件狗建立连接。
我安装了 SmartRF 闪存编程器。
我现在需要有关刷写软件狗的帮助。
我看不到有关使用 CC 调试器和 SmartRF 闪存编程器刷写 CC2540EMK-USB 软件狗的具体说明。
-当我连接转换器时,CC 调试器上的指示灯将保持红色。 其文档显示应为绿色:
"已正确检测到目标器件。 可以开始使用支持的工具"
-我应该在哪种模式下运行闪存编程器?:
对 CCxxxx SoC 或 MSP43进行编程
或
方案评价委员会
--我猜后者是因为 CC 调试器显示在这个模式中。
-如何显示软件狗,如何确保正在编程的软件狗不是调试器?
PS 我将微型电缆连接到加密狗、但这没有解决问题。
-连接到调试器时,我是否需要通过其 USB 接口为软件狗供电。 我本以为 CC 调试器会提供该功能。
Thx 会提前获取帮助。