This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2541-Q1:CC2541-Q1和 CC2640R2F-Q1上的 AES 访问限制

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2541-Q1, CC2640R2F-Q1, CC2541, CC2640R2F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/573566/cc2541-q1-aes-on-cc2541-q1-and-cc2640r2f-q1-access-restriction

器件型号:CC2541-Q1
主题中讨论的其他器件: CC2640R2F-Q1CC2541CC2640R2F

您好!

从用户应用软件访问 CC2541-Q1上的 AES 是否有任何限制?
例如、当堆栈访问 AES 时、用户应用软件将无法访问它。
我还想知道 CC2640R2F-Q1的情况。

此外、如果有 AES 的详细文档、请告诉我。

此致、

Nomo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Nomo、

    在 CC2541 (和 Q1版本)上、您可以调用 HCI_LE_EncryptCmd API 来请求 AES128加密。 请参阅 hci.h 中的定义

    对于 CC2640R2F / CC2640R2F-Q1、您可以从应用中调用 TI-RTOS 加密驱动器。 CC2640R2 SDK 中介绍了 Crypto 驱动程序、应用程序可以调用该驱动程序、但不包括协议栈。

    祝你一切顺利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JXS-San、

    感谢您的回复、您的回答非常有用。

    此致、

    Nomo