This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2540EMK-USB:使用 BLE 器件监控器

Guru**** 2556200 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2540EMK-USB, CC2540, CC-DEBUGGER, CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/572140/cc2540emk-usb-using-ble-device-monitor

器件型号:CC2540EMK-USB
Thread 中讨论的其他器件: CC2540CC 调试器、 CC2650

我已让 CC2540EMK-USB 与软件包监听 器配合使用、并使用低端 x86 Windows 10系统。

请参阅 e2e.ti.com/.../2096338

驱动程序在 设备管理器中显示为 Cebal 控制的设备/CC2540 USB 软件狗。

我购买该软件狗是因为我希望使用 BLE Device Manager 软件、该软件表明是必需的。

但是、当我现在运行该软件时、 应用程序和设备管理器中仅显示系统的两个实际 COM 端口。

没有与软件狗关联的 VCP。

该文档似乎表示我必须 重新编程软件狗。

我可以找到规定的十六进制文件。

问题1. 我 实际上是否需要对软件狗进行重新编程?

问题2. 如果是、我该怎么做? 我是否需要更多硬件? 或者、我可以下载 该软件吗?  这变得有点麻烦!

问题3. 安装了该 hex 文件后、软件包监听器是否仍能正常工作?

Thx 提前。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1和2。 是的、如果您想将 CC2540软件狗与 BLE 设备监控器连接、则必须在该软件狗上下载/运行 hosttest。
    3.将 hosttest 下载到 CC2540软件狗后、它无法与数据包监听器配合使用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的说明。

    但我发现这一切都有点令人沮丧。 BLE Monitor 软件仅提示您需要 USB 器件。 没有提到硬件也需要对其进行重新编程。 如果 知道这一要求、我也会订购它。

    我认为需要 CC 调试器: www.ti.com/.../cc-debugger

    是否有任何文档在一个综合文档中涵盖了所有这些内容。 我不想订购 CC 调试器、然后发现我需要其他东西。 我的目标是让 BLE 监视器 用于 SensorTag。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请尝试参阅 processors.wiki.ti.com/.../BLE_Device_Monitor_User_Guide
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    后续问题、上面的用户指南未介绍如何对 CC2540 USB 软件狗进行编程:
    问题1. 我需要的映像是中的 CC2540_USBdongle_HostTestRelease_All.hex
    C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\SmartRF Tools\BLE Device Monitor\firmware\cc254x (正确吗?)
    问题2. 我需要所需的 CC 调试器:www.ti.com/.../cc-debugger (正确?)
    问题3. 您获得的 CC 调试器软件包是否包含刷写 CC2450软件狗所需的所有连接器?
    问题4. 闪存软件狗需要其他什么软件?
    Q4a 它是 SmartRF 闪存编程器: www.ti.com/.../flash-programr 吗?
    问题5. 是否有可用于将软件狗刷新回监听器模式的十六进制映像?
    Q5A 是中的 sniffer_FW_CC2540_USB.hex 图像
    C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\SmartRF Tools\Packet Sniffer\bin\general\firmware?

    PS:我将在 embedded101.com 上完成此操作。
    Thx 的帮助、提前
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1.是的
    2.是的
    3.是的
    4.您必须在 Windows 桌面上使用闪存编程器将 FW 下载到 CC2540EMK。
    5.这是您可以将 CC2540EMK 恢复为监听器用途的固件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    该软件狗以"BLE 主机监控器"的形式出现、您需要通过 cc 调试器将其重新编程到监听器中。 如果是一次性使用、并且您不想在 cc 调试器上花费金钱、则可以从亚马逊购买预编程监听器
    www.amazon.com/.../
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、 我本周购买了 CC 调试器。

    侧注:

    从 Mouser 购买了它。

    从美国发送给我只需要两天时间。 )

    我星期二上午10点订购,周四下午2点送达!

     


    我了解如何通过适配器将微型电缆连接到 CC 调试器、因为适配器有一个插座。

    CC2540 USB 软件狗没有大量的插头引脚。

    那么、我用哪种方式连接它呢?

    问题1. 电缆上的红色(GND)股 是更靠近 USB 连接器还是更靠近 MCU?

    问题2. 开关的作用是什么。

    Q3有加密狗的布局图。

    就在那里...)

    Thx 提前。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CC2650 USB 软件狗? 您是指 CC2540 USB 软件狗吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、谢谢您的选择。
    我已编辑我的帖子。

    我发现上面的亚马逊帖子包含带有标签的 CC 2540 USB 设备的布局。

    但是、按钮和调试引脚没有标记。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅 CC2540 USB 评估套件快速入门指南

    2.您是指 CC2540 USB 软件狗上的两个按钮吗?

    3.您可以在 www.ti.com/.../TIDC-CC2540-BLE-USB 上找到 CC2540 USB 软件狗原理图和布局文件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的猜测 (第1季度) 电缆从侧面插入,而不是通过 PB 开关。
    因此、红色电缆股位于顶部(朝向) USB 适配器。

    开机前、我等待确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您不必担心这一点。 如果连接不正确、CC 调试器上的 LED 将为红色。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、我已经解决了连接问题:
    - 电缆与 调试 接头 MCU 侧的红色(GND)股连接到软件狗,而不是 USB 连接器端
    - CC2540 USB 快速入门指南中的图片扭曲了它。
    -此外、PCB (和 PCB 顶层 设计) 在调试接头 引脚(MCU 侧)下方有一个1 (对于引脚1)。
    -我连接了 CC 调试器并将 软件狗连接到它,没有红灯

    现在、让调试器软件实现这一目标。 我将 为此启动一个新的线程。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    现在一切都进展顺利。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的帮助。
    我已经开始了有关这个问题的新话题:
    e2e.ti.com/.../573824
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我尝试在该主题上为您提供帮助。