请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2541 工具/软件:TI C/C++编译器
您好!
我是新手、我们正在开发 CC2541模块、并从文档 swrc257中获取帮助、以便将 UART 与我们的 BLE 模块连接。
我们将在 keyfobdemo 文件中附加我们的代码。
我们已使用9600波特率在 USART0 ALT1中初始化 UART、并在代码中定义了符号、如所示
HAL_UART=true
HAL_UART_ISR=1
HAL_UART_DMA=2
芯片=2541
我们在该文档 uart0Receive 中获得了函数、并将其添加到代码中、但当在定期函数中调用此函数时、我们无法连接到 BLE、如果我们注释此函数调用、则会连接到 BLE。
问题可能出在哪里?
请帮帮我