This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650:三个 CC2650之间的通信

Guru**** 2611145 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650, BLE-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/573627/cc2650-communication-between-three-cc2650

器件型号:CC2650
Thread 中讨论的其他器件: BLE-STACK

您好!

我尝试在三个 CC2650器件之间进行通信。 两个器件充当外设、一个器件充当中央设备。 中央设备向一个外设发送数据、并从另一个外设接收数据。  

我使用 的是 ble_cc26xx_2_01_01_44627堆栈。

我无法同时连接到两个外设。 我正在对所有器件使用多角色配置文件。 我已更改 配置文件参数、但我仍在一次连接一个器件。

#define GAPROLE_ACTIVE_Links 2.  
#define GAPROLE_Available 链接3.  

请告诉我如何同时连接到两台设备。

谢谢  

高朗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gourang、

    我建议在 GitHub 上使用与 BLE-Stack v2.2.1兼容的多角色示例应用。

    此外、您不能同时建立两个连接。 您需要按顺序处理连接。

    祝你一切顺利