This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2640:使用 CCS7的片上 OAD

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640, CC2640R2F, CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/573640/ccs-cc2640-on-chip-oad-using-ccs7

器件型号:CC2640
Thread 中讨论的其他部件:CC2650

工具/软件:Code Composer Studio

CC2640的片上 OAD 是否是 CCS7的选项? 还是 IAR 仍然是唯一推荐的选项?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dorian、您好!

    目前、仅 IAR 支持 CC2650的片上 OAD、CCS 则不支持该片上 OAD。 CCSv7 for CC2640R2F 支持 CCS 中的片上 OAD。

    如果这是您希望停用的路由、您可以参考 CC2640R2F 示例、尝试自己实现它。

    否则、是的、IAR 是 CC2650的片上选项

    此致、
    反叛分子
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否有适用于 CC2640R2F 的 OAD 示例? 我只能找到版本2.2的 OTA 下载用户指南。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的-您必须下载 SDK: http://www.ti.com/ble-stack

    在尝试使用 CCS v7导入 simple_peripheral 工程时、您将找到该配置。
    它称为 simple_peripheral_cc2640r2lp_app_oad_onchip (单独的 projectspec 文件)

    用户指南与堆栈文档集成,也可从 以下网址访问:software-dl.ti.com/.../oad.html

    此致、
    反叛分子
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢! 由于信息量很大、而且信息可能位于多个位置、因此有时很难准确找到您想要的内容。