This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-CC2650MA:通过 BLE 连接到 LabVIEW

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650, CC2640R2F, BLE-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/573503/boostxl-cc2650ma-connecting-to-labview-over-ble

器件型号:BOOSTXL-CC2650MA
Thread 中讨论的其他器件:CC2650CC2640R2FBLE-STACK

我希望将 CC2650MA Booster Pack 与 MSP-EXP432P401R Launchpad 配合使用、以连接到 LabVIEW。 其理念是通过 BLE 将数据发送到笔记本电脑、并使用 LabVIEW 将其显示在上。 有人能做到这一点吗? 我们非常感谢您的任何想法或建议。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Matt、

    我以前没有这样做、但我看不到这不可能实现的任何原因。 我不太熟悉 LabView、但我假设他们使用的是 UART 或 SPI 等标准通信协议、对吧?

    您可以将蓝牙设备设置为外设、并使用手机或其他 BLE 中央设备写入特征。

    我建议您获取 CC2640R2F Launchpad 或 CC2650 Launchpad 并访问 software-dl.ti.com/lprf/simplelink_academy/overview.html
    以获得一些使用 BLE-Stack 的实践经验。 (甚至只需将整个项目转换为使用 CC2650即可:)

    此致、
    反叛分子