This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564C:外部晶体的相位噪声和峰间电压要求

Guru**** 2941480 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2564C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1178022/cc2564c-phase-noise-and-pk-pk-voltage-requirements-for-the-external-crystals

主题中讨论的其他器件:CC2564C

你(们)好

是否有人可以提供 有关 CC2564C 器件的相位噪声要求和两个外部时钟(32.768kHz、26或38.4MHz)的峰间电压要求的信息?

此致、

Sasha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sasha、

    您可以在数据表的第5.8.2节中找到这些参数。 请告诉我、您是否需要澄清任何内容。