This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652P7:关于 GATT 错误133 (0x85)

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1178303/cc2652p7-regarding-gatt-error-133-0x85

器件型号:CC2652P7

你(们)好

我正在使用"DMM_zc_switch_remote_display_app"示例应用。 BLE 配对后、在 BLE 自定义数据交换期间、我收到 GATT 错误(错误代码133 (0x85))、随附 NRF Connect 应用程序的屏幕截图(来自 Android 移动设备)。

此错误是随机发生的、不一致的。 我想知道该错误代码的发生时间和原因。 是 Android 移动设备出现问题、还是由于示例应用程序中的任何错误造成的问题。 如果有任何文章对此进行了说明、请分享。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的参与。

    根据我的经验、GATT 错误133 (0x85)可能具有不同的源。

    Android Marshmallow (https://issuetracker.google.com/issues/37069207)上似乎已经报告了这种情况、但后一版本(https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/534737/gatt-error-133-on-android)中仍然存在这种情况。 其他来源(包括在应用程序开发人员的网站上)表明应用程序本身存在问题。 在靠近器件的位置、我已经回答了一个问题与时钟不精确相关的主题(https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1066325/cc2650-error-133-0x85-gatt-error)。

    为了找出问题的根源、我建议收集蓝牙跟踪、以便我们能够识别出问题所在。

    我希望这将有所帮助、

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在浏览了多篇 QAS 和文章后、我发现此错误仅在 Android 手机中出现、不适用于基于 Linux 的主设备、不适用于 iPhone。 那么、错误是否特定于 Android 主设备?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请注意、我没有使用任何定制板。 我使用的是 TI CC2652-R7 Launchpad。 我认为定制电路板出现时钟不精确问题。 请确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 userid="534452" URL"~/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1178303/cc2652p7-regarding-gatt-error-133-0x85/4436431 #4436431">请注意,我没有使用任何定制板。 我使用的是 TI CC2652-R7 Launchpad。 我认为定制电路板出现时钟不精确问题。 [/报价]

    我不知道您使用的是 TI Launchpad -我同意在这种情况下时钟极不可能出现不精确的情况。 如果您有第二块电路板、您可以使用运行一些测试、看看是否可以重现。

    [引用 userid="534452" URL"~/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1178303/cc2652p7-regarding-gatt-error-133-0x85/4436428 #4436428">浏览多篇 QAS 和文章后、我发现此错误仅发生在 Android 手机上、不发生在基于 Linux 的主设备上、不发生在 iPhone 上。 那么、该错误是否特定于 Android 主设备?[/quot]

    像您一样、我只听说过 Android 设备上的这个问题。 这并不能证明这个问题在其他平台上从未发生过、但这可能意味着在基于 iPhone 和 Linux 的主设备上这个问题的频率要低得多。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您提供的信息和更新。