This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2F:功耗汇总-复位模式

Guru**** 2619495 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2F, CC2640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1167296/cc2640r2f-power-consumption-summary--reset-mode

器件型号:CC2640R2F
主题中讨论的其他器件: CC2640

您好!

最近、我们测量了 BLE 模块的睡眠电流、如下所示。
复位引脚低电平、3.25V 上的流耗为30.2uA。 但根据数据表、电流消耗为100nA

让我们知道如何使 BLE 模块处于复位模式和关断模式。 此外、这些模式下的电流消耗是多少?

此致、

Rahul K V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rahul、

    当器件保持复位状态(RESET_N 引脚置位或 VDDS 低于上电复位阈值)时、CC2640R2F 器件经验证的功耗测量值为100nA。  关断电流为150nA、待机  µA 测量值为1-3 μ A。  额外的功耗可能是由引脚泄漏、不精确的功率测量工具或模块上还组装的外部 IC 引起的。  您可以联系 BLE 模块制造商了解更多详细信息。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    根据 TI 参考设计、该模块由3.25V 驱动、除了 SOC 及其相关组件之外、没有其他接口。

    测量设置和接口

    - VDD、GND 和复位引脚接地

    -用于电流测量的 DMM  

    请告知我们、您是否有任何选项可向我建议、以便根据数据表实现预期电流

    此致、

    Rahul K V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否使用能够测量单微安电流的精密万用表?    µA 可能、您应该评估 pinStandby 并测量电流消耗、以在没有 LED 亮起的情况下验证<10 μ A。  有关自述文件的更多详细信息:

    该示例包含一个定期睡眠和唤醒的任务。 由于应用中没有安排其他工作、因此电源策略(CPU 空闲时运行)将选择在任务睡眠期间将器件置于待机状态。

    如果您在待机期间测量功耗、则当 LED 亮起时、功耗将会更高、而当 LED 熄灭时、功耗将会低得多。

    请注意、为了获得最低待机电流、应在对器件进行编程后通过移除 SmartRF06 EB 的 P408上的跳线断开 JTAG 引脚 TMS 和 TCK。 TMS 和 TCK 具有内部上拉电阻、当仿真器未激活时驱动为低电平、因此在对器件进行编程后、应移除这些跳线以避免额外的泄漏电流。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    似乎对该主题有一个理解。

    上述所有问题都在我的定制板/BT 模块上

    让我们了解如何根据 CC2640R2F 数据表实现电流

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅 BLE-Stack 用户指南》中的 SWRA478、SWRA640和定义应用行为。  这些是我可以提供的资源、没有有关您的环境和设置的更详细的细节。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能不能具体到我可以参考的某个特定点、并通过我的自定义模式实现100nA 的复位模式?

    正如我之前提到的、我们将获得30.2uA 的电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经提供了所有可用的资源。  您还可以将定制硬件提交 至 SIMPLELINK-2-4GHz-design-reviews 以供进一步审查。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ~30uA 的意外电流听起来像是通过复位线路上的100k 上拉电阻泄漏。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、100K 的复位上拉电阻消耗的电流更大(~35uA)。

    我们必须按照 TI 参考设计的建议放置100K 上拉电阻器的实时工作条件不是吗? 让我来看看我们是否有其他方法可以实现100nA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LaunchPad 使用一个100k 电阻器、但在 RESET_N 线路被拉至低电平时、它们也不会运行。  数据表可能反映了在 RESET_N 直接连接到 GND 且没有上拉电阻器的器件上测量的电流。  您可以将软件配置为进入待机或关断模式、而不是通过将器件保持在复位状态来强制器件变为非活动状态。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您从另一个器件(MCU、看门狗计时器等)主动控制 RESET 引脚、则不需要上拉。 因此、当另一个器件复位 CC2640时、您将获得低电流消耗。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能帮我将自定义模块置于关断模式吗? 这是如何工作的? 请分享一些数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅 引脚关断 示例。

    此致、
    Ryan