This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P7:如果启用共存、2M phy 可以工作

Guru**** 2416110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1177011/cc1352p7-2m-phy-can-work-if-co-existence-is-enable

器件型号:CC1352P7

您好,TI 团队

当我采用简单外设进行一些测试时、会发生一些情况。 一旦我启用共存、无论在应用模式还是 PTM 模式下、2m phy 都不工作(没有2m 射频信号输出)。

希望您澄清一下。

SDK:6.10

谢谢。

BR。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renfang、您好!

    这可能是一个已知问题、我们将验证并返回给您。

    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arthur、

    感谢您的关注、我期待您的解决方案

    BR。

    周仁芳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renfang、您好!

    我也注意到了这个问题。 感谢您的报告。

    这里的权变措施是暂时使用1M PHY。

    此致、

    Arthur