This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652P:无法使用 Simplelink Starter 应用程序执行 OAD

Guru**** 2778505 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2652P, CC1352P, CC2652R, CC2652P7, CC1352P7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1176945/cc2652p-unable-to-perform-oad-using-simplelink-starter-app

器件型号:CC2652P
主题中讨论的其他部件: CC1352PCC2652RCC1352P7

您好!

我们无法使用 Simplelink Starter 移动应用对 CC2652P 或 CC1352P 器件执行 OAD。 OAD 不接受该器件。

通过此链接 https://git.ti.com/cgit/simplelink-ble-oad-android/simplelink-ble-oad-android/commit/ 、我可以看到8月已做出承诺、为这些器件提供支持、但是 Play Store 应用程序最近一次在4月更新、我无法在任何地方找到此承诺的 APK。  

请通过提供支持 CC2652P 和 CC1352P OAD 的 APK 来帮助我吗?

如果可以自行构建、请务必分享任何有用的说明。

谢谢
Akhilesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据我记得的内容、有人共享 了一个 SimpleLink Starter 应用程序 apk、并修复了某个问题。 无论如何、您也可以尝试使用 BTool 来测试 OAD 是否正常工作。

    -kel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Markel:

    我之前曾报告过两个不同的问题

    CC2652P:无法使用 Simplelink Starter 应用对定制 CC2652P 执行 OTA
    CC2652R:Simplelink Starter 不再查找器件

    CC2652P 支持之前、这两种器件都有提供。 第二个帖子是共享 apk 的帖子。
    如这些文章中所述、我可以使用 BTool 以及我构建的自定义工具来执行 OTA。

    当我必须更新1个器件时、使用移动应用程序进行 OTA 会更容易、因此想知道您是否可以构建 apk 并与我共享它。

    谢谢
    Akhilesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我记得正确、这是由 TI Clement 共享的。  

    https://drive.google.com/file/d/1ACP_6tHzlamxtwJ448LzPUPlucFotefj/view?usp=sharing

    我认为它不像以前那么顺利。 我会在一天内将其用于 OAD 的早期版本。 我不确定、但我的 IOS 和 Android 更新导致它无法发现设备。

    -kel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akhilesh、

    感谢您的参与。

    请具体说明您是指 CC2652P/CC1352P 还是 CC2652P7/CC1352P7?

    我在 Play Store 中找不到应用程序版本历史记录、但在查看 Apple App Store 后、应自2018年起启用 CC1352P 支持。

    请告诉我们 Markel 的回答是否有帮助。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢默克尔提供的驱动链路。

    您好 Clement、

    我使用的是 CC2652P 模块。 不过、正如此论坛中所建议的、我之前已经使用 SDK 中的 CC1352P-2项目构建了这些项目。
    但是、当我尝试使用 simplelink 启动器执行 OAD 时、应用程序会显示

    'EOAD Client 标头被外设拒绝、无法继续'。

    OAD_HEADER_APP 将用于 cc2652p 器件
    OAD_IMG_ID_VAL                   {'C'、'C'、'1'、'3'、'x'、 '2'、'R'、'1'}

    这是一个问题、我如何才能继续使用此应用。

    谢谢
    Akhilesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akhilesh、

    我建议您修改应用程序以满足您的要求、或者使用 BTool。

    商店中提供的应用程序将在稍后更新。

    感谢您的理解、

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clement、Merkel、

    感谢您的应用。
    我还更改了 TI Git OAD 示例 Android 应用、并使其正常工作

    谢谢
    Akhilesh