This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 如何在 CC2650中实现最大纽扣电池寿命

Guru**** 2945520 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1178574/how-to-get-maximum-coin-cell-battery-life-in-cc2650

器件型号:CC2650

您好!

我使用 的是 CC2650定制 PCB

BLE SDK 2_02_07_06

CCS7.4

编译器 TI v5.2.6。

我开发了可通过 BLE 接收数据的应用代码(参考简单的 BLE 外设示例代码)。

我们开发了自己的 PCB 设计、也很好。 我正在使用 CC2650驱动显示器、CC2650仅在 BLE Central 发送数据时更新。 否则、我会将该显示屏置于睡眠模式。

现在谈谈电池寿命。

我们的产品将采用纽扣电池供电、我想知道我的器件在 CR2450纽扣电池上工作多年(该电池的容量为620mAH)

我已经使用北欧功率分析器 PPK2进行了一些功率分析、并附加了相同的屏幕截图。

我已将广播间隔从100ms 更改为5s

此外、在我的代码中、我更改了该值以增加数据接收时间

#define DEFAULT_MIVEed_MIN_CONN_INTERVAL   4.  

#define DEFAULT_RETOVE_MAX_CONN_INTERVAL   20.

AA 目前器件平均电流为19.98 uA (微安)、持续时间为1分钟

因此、如果我使用上述数据计算器件的电池寿命

19.98uA = 0.01998 mA (毫安级)、持续1分钟

0.01998 * 60分钟 = 1.1988 mA、持续1小时

(CR2450电池的容量为620mAH)

620mAh / 1.1988mAh = 517.183850小时

517.183850 / 24小时  =21.54天。

那么、我的第一个问题是

 上述计算是否正确?

--------------------------------------------------------------------

我的另一个问题是、如果我放大功率分析仪的波形、在两个广播事件之间 会发生一些其他功耗

(下面随附的屏幕截图)

如图所示、有一些电流为50至55uA、还有一个 电流永远不会低于20uA (微安)。

(如果我断开了 E 纸、则也会出现此电流。 因此、它不会被电子纸消耗)

到目前为止、这对我来说是未知电流

第二个问题-

您能不能指导我这种未知电流的来源是什么?

------------------------------------------------------

根据数据表、待机电流为1uA。

请指导我如何将器件电流减小到1uA

谢谢你

Dnyaneshvar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dnyaneshvar、

    您是否已查看 SWRA478 和 SWRU393?  每个模块都提供有用的电源管理建议。  还 需要考虑电源管理用户指南。  此外、您是否能够评估 引脚待机示例 以确认您的器件能够达到目标1uA 并且没有硬件泄漏电流?  同样、您是否能够使用 CC2650 LaunchPad 或 SensorTag 创建基线来评估功耗? 接下来 、数据表 在第5.4节中提供了外设电流消耗、 TRM 在第11.6节中为未使用的 I/O 引脚提供了建议、以避免引脚泄漏。  请在进一步评估系统功耗的同时考虑这些要点。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Ryan、

    感谢您的详细回答。

    我将介绍有关电源管理的建议资源、并返回此处。

    但请指导我进行这些计算、

    1分钟内的平均电流为19.98uA = 0.01998 mA (毫安级)(根据提供的屏幕截图中的选择)

    0.01998 * 60分钟 = 1.1988 mA 持续1小时 -->  这一步是否真的需要?

    620mAh / 1.1988mAh = 517.183850小时

    517.183850 / 24小时= 21.54天。

     是否需要将1分钟平均电流(0.01998 mA)与60分钟相乘、然后再除以620mAh?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 您有620mAh 电池、并且器件的平均工作电流为19.98uA、则器件可使用电池运行的总小时数为620mAh / 0.019mA = 32、631 h = 1、357天。  当考虑器件寿命内的常规 BLE 通信时、总电流将减少、您可以确定最佳输出 TX 功率、从而在功耗和性能之间实现最佳平衡

    此致、
    Ryan