This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:外设示例使用过多 RAM

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1179122/cc2340r5-peripheral-example-use-too-many-ram

主题中讨论的其他器件:CC2340R5

您好!

我的客户正在使用最新的 SDK 并对 CC2340R5 EVM 进行测试。

当我们测试外设示例时、我们发现我们正在使用大量 RAM。

从 "simple_peripheral_LP_EM_CC2340R5_freertos_ticlang.map"

 

存储器配置

     名称       使用       的原始长度未使用 属性  填充
------------  ----  ------  ----  ----  --------  
 闪存         00000000 0007e000 0002927a 00054d86 R X
 FLASH_LAST_PAGE   0007e000 00002000 00000000 00002000 R X
 SRAM          20000000 00009000 00008fa9 00000057 RW X
 CCFG          4e020000 00000800 00000800 00000000 RW  

段分配映射

 

 

您是否有有关它的更多信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您评估新的 CC2340R5!

    您几乎可以正确地将整个 RAM 用于开箱即用的项目。
    但是、该存储器的大部分用作堆。
    可以在 main_freertos.c 中安全地减小堆大小(请参阅符号 total_ICALL_heap_size)。

    一般来说、堆大小应始终最大化(即使用软件其余部分留下的整个 RAM)、以避免"浪费"一些存储器空间。

    我希望这将有所帮助、

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢~