Thread 中讨论的其他部件:CC2650、 BLE-STACK、 CC2640
工具/软件:Linux
我将使用 CC2650 Launchchapd 套件。 我们有一个定制的 imx6处理器板。 我们需要通过 SPI 与 BLE 模块通信。 imx6板将充当主机处理器并运行 Linux。
我需要知道通过 SPI 向 Launchpad 套件发送 BLE 配置文件/配置的命令/ API 序列。 是否有任何库和/或应用程序员指南用于相同的内容?
如果使用 SPIDEV 的示例 Linux 代码可用于相同代码、那将非常棒。