This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650MODA:确认 CC2650MODA 的出厂设置

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650MODA, CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/573454/cc2650moda-confirm-the-factory-setting-of-cc2650moda

器件型号:CC2650MODA
Thread 中讨论的其他器件: CC2650

尊敬的 TI 专家:

请让我确认 CC2650MODA 的出厂设置。
此模块是否在工厂对 BLE 堆栈等固件进行了编程?

或者没有编程任何内容?

此致。
Kaka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您购买 CC2650MODA、则上面没有编程的内容。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    感谢您的回答。
    我对日本的无线电认证有疑问。
    根据我的理解、当 TI 通过测试实验室认证时、该模块需要对特定固件进行编程。
    如果更改固件、客户需要重新认证对讲机认证。
    你怎么看?

    如果您有任何问题、请告诉我。
    此致。
    Kaka
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    更改固件不应必须重新进行无线电认证。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kaka、

    该模块已经过蓝牙低耗能和802.15.4操作的预认证。 只要您继续使用其中任何一项、就无需重新认证。 在认证过程中使用特定的测试 FW 映像是正常的。 您可以自由地在模块上放置所需的任何应用软件、这不会影响认证。

    此致、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Fredrik、

    感谢您的评论。 我明白了。 顺便说一下、CC2650支持专有模式。
    因此、如果客户想要使用此模式、他们是否应重新认证对讲机?
    此致。
    Kaka
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kaka、

    如果它们更改为不同的 PHY (调制设置、数据速率)、则需要重新认证。

    此致、

    Fredrik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Fredrik、

    感谢您的回答。 我明白了。

    此致。
    Kaka