This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 对芯片 CC2540进行编程

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2540, CC-DEBUGGER, CC2541, CC2640R2F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/572488/programming-the-chip-cc2540

Thread 中讨论的其他器件:CC2540CC 调试器BLE-STACKCC2541CC2640R2F

嗨,大家好... 我正在为印刷电路板工作、将'CC2540芯片'作为'CPU 和接收器'...我的问题是我是否可以直接从工厂对通信的芯片进行编程!?  

我需要的工具(编程器)是什么!?  

请注意!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ahmed、
    您是否在定制板上组装了芯片? 您是否只是尝试在自己的 PCB 上对单个器件进行编程? 对于此任务、一个简单的 CC-Debugger 将实现这一目的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您的 CC2540固件已准备就绪、并且您正在寻找大规模生产中的程序固件、则可以将固件编程外包给第三方、如 hilosystems

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Erik 您好、感谢您的回复
    实际上,我面临的最困难的部分是软件,我如何使 PCB (来自工厂的 CC2540)从我的智能手机接收数据,并执行一些指令,如“打开 LED 或使用 PWM 控制电机”... 我对硬件部件没有任何问题!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CC2540附带出厂固件!?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您仅购买 CC2540 SOC、则不会随附出厂固件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmed、

    1.首先从 http://www.ti.com/tool/BLE-STACK 下载并安装适用于 CC254x (v1.4.2)的双协议栈。

    2.打开安装后在此处找到的 TI_BLE_Software_Developer's Guide:"C:\Texas Instruments\BLE-CC254x-1.4.2.2\Documents"并阅读  

    1. 8 开发和调试。
    2. 7 创建定制 BLE 应用。
    3. 如有必要、请查看整个文档的其余部分。

    TI_BLE_Sample_Applications_Guide.pdf 也很有用。

    4.如果您还没有 CC 调试器、我建议您获取 CC2541迷你开发套件、其中还包括 CC2540 USB 软件狗、对于使用 BTool 或数据包监听器进行调试非常有用。 (http://www.ti.com/tool/cc2541dk-mini)

    一般来说、我们有 更全面的最新器件系列指南。 最新的 BLE 器件是 CC2640R2F、我们在 Simplelink Academy 培训模块(http://software-dl.ti.com/lprf/simplelink_academy/overview.html)中提供了大量有关该器件的培训材料。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如何添加固件,这样,?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    "添加固件"是什么意思? Erik 的答复是否回答了您的问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Erik,我可以使用此套件添加固件吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    要将 FW 编程到 CC2540、只需使用 CC 调试器。