请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LAUNCHXL-CC2650 主题中讨论的其他器件:CC2650、 CC2640、 TM4C1294NCPDT
您好!
我将评估蓝牙智能键盘参考设计。 我将使用 CC2650 Launchpad 进行原型设计。 我有以下问题。
- 导入 HIDKeyBoard 和 HIDKeyBoardStack 后、默认编译器集为5.2.0版。 如果我使用5.2.8版、是否没有问题?
- 我构建了 HIDKeyBoard、并且有几个无效路径。 除了校正路径外、 还需要考虑任何因素、以便 HIDKeyBoard 和 HIDKeyBoardStack 与 CC2650 Launchpad 配合使用。
- 此外、这是否适用于 Windows 7和 Windows 10、通过蓝牙向笔记本电脑发送字母也不会出现问题。 我遇到问题、请参阅下面的文章。
-克尔