This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC2650:使用 Sensor Controller Studio 添加阵列数据结构

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/573535/launchxl-cc2650-add-array-data-structure-using-sensor-controller-studio

器件型号:LAUNCHXL-CC2650

如何使用 Sensor Controller Studio 添加阵列数据结构。 我可以创建变量、但不能创建数组。

"Array Size"(阵列大小)中的下拉列表仅显示一个选项("Nnot Array")。 请参阅下图。

请提供 添加数组的过程。

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您需要在右上角窗口中创建常量,例如:array_size =64。 然后、当您创建数据结构时、array_size 零件将是一个下拉窗口、选择不是 array 或刚刚创建的 array_size 常量。