This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/CC2640:CC2640射频输入电压精度

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/573475/rtos-cc2640-cc2640-rf-input-voltage-accuracy

器件型号:CC2640

工具/软件:TI-RTOS

您好、香榭丽舍

我们在 CC2640上使用内部直流/直流模式。

因此、我们要检查此射频输入电压精度。

根据 TRM、SWCU117F 、第412页、射频输入功率(射频内核?)  仅来自 VDD。  这是正确的吗?

如果是,您知道这一精度吗?

让我再确认一件事。 我们有 VDDR_RF、该引脚连接到 RF_LDO。 但是、这不是默认的 TI 设计连接。

在我们的用例中,它似乎与 VDDR_RF 无关。

此致、

Kz777

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kaz、

    您所参考的方框图显示了射频内核的数字部分。 模拟无线电部件由连接到 VDDR-RF 的其他 LDO 供电(如同一文档中的图1-2所示)。

    由于无线电使用内部稳压器运行、因此 VDDR-RF 上的输入电压容差并不重要。 如您在数据表中所见、"外部稳压器模式"(通过外部1.8V 电源为 VDDR 供电)下的电压范围为1.7V 至1.95V。在正常运行中、我们实际运行的 VDDR 电压略低、为1.68V

    您的问题背景如何?

    此致、
    Fredrik