Thread 中讨论的其他器件: CC2640、 CC2650
尊敬的先生/女士:
我正在使用 IAR IDE 并重新排列 CC2460R2的文件结构。
"blestack"文件夹中的一个示例文件:D:\ti\simplelink_cc2640r2_sdk_1_00_00_22\examples\rtos\CC2640R2_LAUNCHXL_blestack ,
并将其放入"ti"文件夹: D:\ti 。
因此,当我编译它时,它会出现错误,例如: 找不到输入文件 ..... 。
请问 如何修改 " peripheral_example.custom_argvars"以便成功编译?
我的文件结构为:
D:\Project\example_peripheral \example_peripheral
D:\Project\example_peripheral\simplelink_cc2640r2_sdk_1_00_00_22
D:\Project\example_periphers\xdctools_3_32_01_22_core
非常感谢。
非常感谢您的努力。
谢谢、
KF