This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564C:TI 蓝牙堆栈是否包含用于指示数据包丢失的标志

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2564C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/572794/cc2564c-does-ti-bluetooth-stack-contain-a-flag-to-indicate-packet-loss

器件型号:CC2564C

   我们使用的设计需要 BLE 和 HFP WBS 同时运行。  为此、HFP WBS 正在 运行 TI 蓝牙堆栈的 STM32Fxx 中实施。  我们通过添加我们自己的 mSBC 编解码器和 PLC (数据包丢失隐藏)算法、向 TI BT 堆栈添加 HFP WBS 功能。  音频数据通过 HCI 接口而不是 PCM 接口进行通信。   我们的 PLC 算法需要一个数据包丢失已发生的标志。   BT 堆栈中是否有可用于指示数据包丢失的 S/W 标志?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Dave、

    由于 PLC 是在 CC2564C 的 AVPR 中实现的、因此我的理解是没有与其关联的标准 HCI 命令/事件。 这意味着蓝牙堆栈没有用于获取此通知的介质。

    我仍会在内部进行检查、以获取有关此问题的第二个意见、如果我发现有一些有趣的事情、则进行后续跟进。

    此致、
    Vihang
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dave、

    不会通过 HCI 指示数据包丢失。

    但是、如果您将 CC256x 的 PCM 输出馈送到处理器以用于 SW PLC 算法、则可以从处理器中通过 PCM 线路传输的数据流中获得提示。 对于丢失的数据包、您将得到一个空字节(零)。 您可以将此用作 SW PLC 算法的指示。

    希望这对您有所帮助。

    此致、
    Vihang
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vihang、
    感谢您提供信息。 这是一个很好的帮助。