This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2540:UART 的7E1串行配置

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2540

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/573384/cc2540-7e1-serial-configuration-for-uart

器件型号:CC2540

在"swru191d.pdf"文档(标题为"CC2540/41用于2.4GHz BluetoothRegistered低耗能应用的片上系统解决方案用户指南")上


关于 UART 模式的第17.1段、它说我们可以使用

  • 8或9个有效载荷位
  • 奇数、偶数或无奇偶校验。

是否有办法配置7个数据位


我们的目标是使用7E1配置(7个数据位、甚至是并行位、1个停止位)  

TI 是否有其他解决方案来实现这一目标? I.E:另一个模块如 CC26XX ? 还是另一个模块+微控制器?  

谢谢你