This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2560:CC2560B 和 PAN1325B 模块电源问题

Guru**** 2556120 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2560B, CC2560

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/573124/cc2560-cc2560b-and-pan1325b-module-power-supply-problem

器件型号:CC2560

我正在尝试使用基于 CC2560B 的 PAN1325B 模块。 我不理解数据表中的"器件电源"部分、其中根据 CL1.5_LDO_IN、MLDO_IN 和 MLDO_OUT 之间的连接介绍了三种工作模式。  

 

我认为 CL1.5_LDO_IN 用于天线实施、但 MLDO_IN 和 MLDO_OUT 的功能是什么? 在图片中的"混合 DC2DC-VBAT 系统"选项中、为什么它们连接到以太网?


有人能解释一下这三种配置吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我建议您将 CC2560问题发布到双模蓝牙 E2E 论坛、网址 为 e2e.ti.com/.../
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我曾尝试过、但当我输入器件名称(CC2560)时、该网站已将我重定向到另一个论坛。 我不知道为什么。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    无论如何、系统主持人现在已将您的帖子移至双模蓝牙 E2E 论坛。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用用户="Andrea Verdecchia"]

    我认为 CL1.5_LDO_IN 用于天线实施、但 MLDO_IN 和 MLDO_OUT 的功能是什么?

    [/报价]

    MLDO_IN 和 MLDO_OUT 是指主 LDO (在 CC256x 内部)。 如 CC256x 数据表中所述、MLDO_OUT 值为1.8V 标称值。

    [引用用户="Andrea Verdecchia"]

    在图片中的"混合 DC2DC-VBAT 系统"选项中、为什么它们连接到以太网?

    [/报价]

    在全 DC2DC 或混合 DC2DC-VBAT 中、连接到 MLDO_IN 的 VDDIN 为(1.7V 至1.98V)。 因此、将 MLDO_OUT 连接到 MLDO_IN 以旁路内部 LDO。 在整个 VBAT 系统中、MLDO_IN 更高(2.2V 至4.8V)。 因此、内部 LDO 处于活动状态、MLDO_OUT 将为1.8V。

    此致、

    Vihang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    那么、除了 CC256x 的功能之外、MLDO_OUT 是1.8V 电源、它还可用于通用、例如为同一 IC 的 VDD_IO 输入供电(MLDO_OUT 连接到 VDD_IO)?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您使用的是 MLDO、则 MLDO_OUT 仅作为测试点。 它不能用作 LDO 输出来为其他设备供电。 此外、它不能用于馈入 VDD_IO。