This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650STK:无法使用官方 Android 应用通过 BLE 将 CC2650 FW 从1.20升级到1.32

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/573012/cc2650stk-unable-to-upgrade-cc2650-fw-from-1-20-to-1-32-via-ble-using-the-official-android-app

器件型号:CC2650STK
主题中讨论的其他器件:CC-DEVPACK-DEBUG

我的 CC 2650STK (Sensortag) FW 1.20通过 BLE 连接到具有 BLE 的 Android 设备(6.0)以及官方 Android 设备。

每次我尝试使用官方 TI 应用程序进行升级(TI OAD)时 ,都会出现升级超时错误。 升级 到1.32是否有任何提示?

谢谢

Dimitris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    地狱季米特里斯

    如果传输失败、建议使用安全模式。 这将需要更长的时间、但更可靠。
    您还可以使用 CC-DEVPACK-DEBUG 通过 JTAG 进行升级、方法是使用 SensorTag 用户指南中的过程、TI BLE Wiki 上的链接。

    祝你一切顺利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    事实上、我已经通过 Android 和 IOS 进行了尝试。 安全模式也不起作用。在 FW 1.2上,由于不同的原因,这两种方案都失败,并尝试升级到1.32。 我非常确信统计数据中没有 BLE 错误。 CC-DevPack 是一种替代解决方案。 但您知道