This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/CC2541:何时是最高效的时间来"osal_SNV_write"/在 MCU 闪存中写入数据?

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/573234/compiler-cc2541-when-is-the-most-efficient-time-to-osal_snv_write-write-data-in-the-flash-of-mcu

器件型号:CC2541

工具/软件:TI C/C++编译器

大家好、

我目前正在使用"simpleBLEperipheral"与 cc2541一起处理一个项目、有一个需要建议的问题。

器件重新启动或再次打开后、工程需要保留其最新状态/设置。 这时 osal_SNV_read 就会起作用。

现在我的问题是、什么时候是保存器件当前状态的最佳写入时间(osal_SNV_write)?

我可以在器件运行时定期写入状态、但我还了解到向闪存写入数据存在限制、我希望将其最大化。

对我来说、最佳时间是设备突然关闭的时刻。 但如何呢? 有可能吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果器件突然关闭、则无法写入 NV。 当器件状态发生更改时、您可以尝试进行 NV 写入、并且必须进行存储。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的确认和输入。 我可能会定期执行该操作、因为状态可能会多次更改。
    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Robert、
    您可以查看此主题、其中讨论了 MSP430的类似设置:
    e2e.ti.com/.../19143