This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650:HCI_LE_SetDataLenCmd 在哪里?

Guru**** 2557590 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/572052/cc2650-where-is-hci_le_setdatalencmd

器件型号:CC2650

大家好、我正在尝试使用适用于 CC26xx 蓝牙智能的 TI Resource Explorer 开发工具- v:2.01.00.44423。 下载的版本为 hci.h rev 44375 (2015年7月20日星期一)。  

我是否正在使用 SensorTagStack 的过时版本?  在哪里可以找到 HCI_LE_SetDataLenCmd?   作为参考、github.com/ti-simplelink/ble_examples 会准确地执行此操作、并添加注释"此 API 记录在 hci.h"。  

提前感谢!  

Allan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Allan、

    最新版本的 SensorTag 可作为 BLE Stack 2.2.1的一部分找到: www.ti.com/.../ble-stack 如果您查看 HCI.h,位于 C:\ti\simplelink\ble_sdk_2_02_01_18\src\inc 中,您将找到 HCI_LE_SetDataLenCmd()的文档。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marie、感谢您的快速响应! 您的答案似乎清晰、正确、因此我将验证答案是否正确。 但事实是、我使用的是较早版本的 BLE、即 Resource Explorer 中提供的 cc2650 SensorTagStack 库。 我只能使用 CCS Cloud、因为我无法将 Resource Explorer 项目成功导入 CCS 桌面。  

    无论如何、我的问题目前可能不相关、因为我看不到 Android 支持的新功能。 我确实发现 API 21支持旧功能 GATT_ExchangeMTU、并且我已成功地将其合并为变通办法。  

    再次感谢!  

    Allan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Allan、

    一些新手机、如 Google Pixel 和 iPhone 7、以有意义的方式支持 DLE 功能。 随着新手机的推出、我希望更多的器件支持此 v4.2功能。

    祝你一切顺利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    JXS、感谢您的回复!

    我猜您是指您在这里的帖子和 GitHub。
    e2e.ti.com/support/wireless_connectivity/bluetooth_low_energy/f/538/t/542688
    github.com/ti-simplelink/ble_examples/README.md

    遗憾的是、我无法使 CCS 桌面正常工作、TI Resource Explorer 版本为 CC26xx 2.01.00.44423。 是否有简单的方法将 ble_sdk_2_02_01_18版本的 SensorTagStack 放入我的 CCS 云工作区?

    谢谢!
    Allan