This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640:查找工作示例时遇到问题

Guru**** 2557960 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/573129/cc2640-trouble-finding-working-examples

器件型号:CC2640

是否有用于通过 CC2640rsm 模块的双链路发送和接收数据的示例代码?

我正在使用 Code Compressor Studio。

用于传感器标签和 Launchpad 的简单 BLE 外设会卡在环路中。 一个卡在一个汇编循环中、另一个卡在 HWI_exc 循环中、在没有插入异常处理程序的情况下、该循环会循环。

在我的 cc2640上成功运行的唯一代码是来自 GitHub venemo cc2640-ble-broadcaster 、但该程序不连接或发送数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此 CC2640rsm 模块似乎使用4x4封装、因此您必须将定义的符号:CC2650DK_7ID 更改为 CC2650DK_4XS。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    RSM 采用4x4 QFN 封装。 RHB 为5x5。

    使用了哪种 TI 参考设计? 您可以在 TI BLE wiki 上找到一个列表以及硬件故障排除主题。

    此外、请参阅此主题以确保您具有正确的 IO 映射(此软件包中最多10个 IO):
    e2e.ti.com/.../2102324

    祝你一切顺利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    运行 launchpad Simple peripheral 观测器时、cc2640会在 PC 0x1001bbd6处卡在无限循环(分支 CMP)中
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉、我修改了我之前对 CC2640rsm 模块使用4x4封装的回复。