This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC1350:运行 SPP BLE 服务器示例时不会发生任何情况

Guru**** 2556870 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1350, CC2650, BLE-STACK, LAUNCHXL-CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/573025/ccs-cc1350-nothing-happens-when-running-spp-ble-server-example

器件型号:CC1350
Thread 中讨论的其他器件: CC2650BLE-STACKLAUNCHXL-CC2650

工具/软件:Code Composer Studio

我尝试在 CC1350 LaunchPad 上运行 SPP BLE 服务器示例、但在我构建并下载堆栈和应用项目后、下载应用项目后不会发生任何情况。 "All run"、"Paus"、"step"等按钮灰显、调试器不会运行到 main 中。 有人知道 这种情况可能发生的原因是什么?

/Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    您无法在 CC1350上运行 CC2650项目。 BLE-Stack v2.2.1在 SDK 的\examples\cc1350lp 文件夹下包含与 CC1350兼容的示例应用。 我们没有 CC1350版本的 SPP BLE、但您可以尝试获取 CC1350LP simple_peripheral 示例应用并将应用文件移植到此项目。 否则、建议为此项目使用 CC2650 LaunchPad (LAUNCHXL-CC2650)、因为它仅支持 BLE。

    祝你一切顺利