请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LAUNCHXL-CC2650 Thread 中讨论的其他器件:CC2650
您好!
我正在尝试为 CC2650 Launchpad 设置地址、我在下面的一个示例中找到了此代码片段、并已将其添加到代码中。 放置 BLE 器件地址的目的是、我们可以使用 TI SmartRF 数据包监听器或其他数据包监听器软件捕获数据包监听器数据。 我想检查我的蓝牙设备地址是否已设置为 CC2650 Launchpad。 SensorTag 应用程序不显示我设置的蓝牙设备地址。 可使用哪些其他应用程序或软件来确定 CC2650 Launchpad 上的蓝牙器件地址?
静态空 SensorTag_init (void) { //按钮、LED、继电器 hGpioPin = PIN_OPEN (&pinGpioState、SensorTagAppPinTable); PIN_registerIntCb (hGpioPin、SensorTag_callback); // //在调用 iCall_registerApp 之前可以调用 N0堆栈 API // //将当前线程注册为 ICall 调度程序// 以便应用程序可以发送和接收消息。 iCall_registerApp (&selectyMain、&sem); //添加了地址 //硬编码 DB 地址直至 CC2650板获取其自己的 IEEE 地址 uint8 bdAddress[B_ADDR_LEN]={0x22、0x22、0x22、0x22、0x22、0x22、0x22、 0x5A}; HCI_EXT_SetBDADDRCmd (bdAddress); //设置器件的睡眠时钟精度 HCI_EXT_SetSCACmd (40);
-克尔