This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2541-Q1:CC2541-Q1上的四角色

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2541-Q1, CC2541, CC2640R2F-Q1, CC2640R2F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/572522/cc2541-q1-quad-role-on-cc2541-q1

器件型号:CC2541-Q1
主题中讨论的其他器件: CC2541CC2640R2F-Q1CC2640R2F

您好!

CC2541-Q1是否同时支持四角色(外设、中央设备、观测器和广播设备)?
如果可能、每个角色在时分处理、切换角色需要多长时间?

此致、

Nomo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    多角色(中央+外设)仅支持 CC26xx 而不支持 CC2541。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅此 博客 、了解即将推出的符合 AEC-Q100汽车标准的 CC2640R2F-Q1的详细信息、该器件将于本月晚些时候(2月)提供样片。 汽车型号具有与非汽车版本相同的软件特性和功能。

    祝你一切顺利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢你的答复。

    CC2640R2F-Q1怎么样?
    CC2640R2F-Q1是否支持四角色(中央+外设+观测器+广播设备)?

    此致、

    Nomoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CC2640R2F-Q1只有一个射频内核、因此我认为它不能支持四角色(中央+外设+观测器+广播设备)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    -在 BLE 中按连接执行 GAP 角色。 即、在给定连接上作为中心设备的外设在该连接期间不会切换角色。 CC2640R2F / CC2640R2F-Q1支持多个连接、可在任何单独连接上以任何定义的 GAP 角色运行。 非连接角色、即观测器/广播设备、可在连接事件之间的时间执行。

    祝你一切顺利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    &JXS 您是否意味着 CC2640R2可以同时支持四角色(中央+外设+观测器+广播设备)?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    蓝牙规范未使用术语"quad-role"。 有关可用链路层状态的说明、请参阅蓝牙规范版本4.2中的"1.1链路层状态"[第6卷、B 部分]。 CC2640R2F 可以支持本节中列出的状态组合、如 CC2640R2 SDK 中的多角色示例应用中所示。 与所有 BLE 无线 MCU 一样、仅整合了一个无线电、因此可以及时安排多个连接或 LL 状态。

    希望这种解释有所帮助。

    祝你一切顺利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我知道只有一个对讲机加入、因此可以及时安排多个连接或 LL 状态。 但是、我的问题是、我们能否将其作为多角色、以中心角色连接到某些外设、外设角色连接到另一个 BLE 中心、观察者角色执行扫描、以及在 CC2640R2上执行广播?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的! 这正是多角色的工作方式。 连接事件之间的时间可用于广播或扫描。

    祝你一切顺利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    最新的 CC26xx 多角色示例可以做到这一点吗?