This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564MODAEM:将 CC2564MODAEM 与 EK-TM4C1294XL 连接

Guru**** 2557660 points
Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C1294XL, CC2564MODAEM, CC2564, TM4C1294NCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/571206/cc2564modaem-interfacing-cc2564modaem-with-ek-tm4c1294xl

器件型号:CC2564MODAEM
主题中讨论的其他器件:EK-TM4C1294XLCC2564TM4C1294NCPDT

你好。 我使用的是 CCS 6.1.3。 我使用的是 CC2564MODAEM 和 EK-TM4C1294XL。   我按照 Tiva for TM4C1294x 入门教程的说明、安装了一些软件/驱动程序、如文章中所述。

  • 我通过连接连接连接两个板  
  1. CC2564MODAEM EM1接口引脚7 (UART RX)连接到 TM4CBoard PK1 (Booster Pack 接口2:TM4C U4TX)
  2. CC2564MODAEM EM1接口引脚9 (UART TX)连接到 TM4CBoard PK0 (Booster Pack 接口1:TM4C U4RX)  

  3. CC2564MODAEM EM1接口引脚1 (GND)连接到 TM4CBoard X11引脚3 ( TM4C GND)  

  4. CC2564MODAEM EM2接口引脚 7 (3.3V)连接到 TM4CBoard X11 引脚 1 ( TM4C 3.3V)

  5. 我正在尝试示例演示应用 SPPDemo。

  • 我更改了 HALCFG.h 中的代码、如下所示-

#define HCI_UART_base UART4_base
#define HCI_UART_INT INT_UART4
#define HCI_UART_Periph SYSCTL_Periph_UART4

/*定义用于 UART RX/TX 的 GPIO 端口和引脚*/
/*信号。 *
/*注意*请参阅 gpio.h 以了解 HCI_PIN_CONFIG_的可能值*/
/*宏。 *
#define HCI_UART_GPIO_Periph SYSCTL_Periph_GPIOK
#define HCI_UART_GPIO_base GPIO_PORTK_base
#define HCI_UART_PIN_RX GPIO_PIN_0
#define HCI_UART_PIN_TX GPIO_PIN_1
#define HCI_PIN_CONFIG_UART_RX GPIO_PK0_U4RX
#define HCI_PIN_CONFIG_UART_TX GPIO_PK1_U4TX

/*定义用于 UART RTS 的 GPIO 端口和引脚*/
/*信号。 *
#define HCI_UART_RTS_GPIO_PERIPh SYSCTL_PERIPH_GPIOK
#define HCI_UART_RTS_GPIO_base GPIO_PORTK_base
#define HCI_UART_PIN_RTS GPIO_PIN_2
#define HCI_PIN_CONFIG_UART_RTS GPIO_PK2_U4RTS

/*定义用于 UART CTS 的 GPIO 端口和引脚*/
/*信号。 *
#define HCI_UART_CTS_GPIO_PERIPh SYSCTL_PERIPH_GPIOK
#define HCI_UART_CTS_GPIO_base GPIO_PORTK_base
#define HCI_UART_PIN_CTS GPIO_PIN_3
#define HCI_PIN_CONFIG_UART_CTS GPIO_PK3_U4CTS

/*定义用于蓝牙的 GPIO 端口和引脚*/
/*复位信号。 *
#define HCI_RESET_PERIPh SYSCTL_PERIPH_GPIOG
#define HCI_RESET_BASE GPIO_PORTG_BASE
#define HCI_RESET_PIN GPIO_PIN_1

问题-

  • 我获取的输出为-

  • 一次或两次、我的堆栈初始化失败:-4。 但在大多数情况下、我在 OpenStack 之后没有得到任何东西()

如果有人可以建议解决此问题,对我会有帮助?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我建议您将 CC2564相关问题发布到双模蓝牙 E2E 论坛、网址 为 e2e.ti.com/.../
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Adhitya、

    您是否将 TM4C 的 BT_EN 引脚(在 HALCFG.h 中复位)连接到 CC2564MODAEM 的 nSHUTD 引脚?

    此外、对于开箱即用体验、请将 CC2564MODAEM 与 dk-tm4c129x 搭配使用。

    此致、
    Vihang
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vihang、

    非常感谢您的回答。 我没有连接该引脚(在连接到 nSHUTD 引脚的 HALCFG.h 中复位)。 但我现在连接并检查了、但没有改进。

    我 的设计中使用的是 EK-TM4C1294xl。 因此、很遗憾、我现在无法更改它。 您能不能建议我如何使用 EK-TM4c 板 CC2564MODAEM 进行下一步操作? 我应该更改任何其它代码还是应该连接其它任何引脚?

    2.对于 EK-TM4C1294XL,您是否可以建议使用其它任何蓝牙模块?

    谢谢、
    Adhitya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Adhitya、

    您使用的板不是我们官方支持的板之一。
    遗憾的是、当您使用该板时、我们无法为您提供帮助、而不是推荐和官方支持的板之一。

    您看到的问题似乎直接连接到您使用的电路板、我们对此并不熟悉、因此无法提供帮助。

    如果您将使用官方支持的电路板、我们将非常乐意为您提供帮助。

    BR、
    陈洛威
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Chen、

    我们正在根据 TM4C1294NCPDT MCU 和 CC2564MODAEM 蓝牙模块进行自己的设计。 在此之前、我们将立即检查蓝牙模块的功能、并注意我们的设计中的发现。

    这就是我们购买电路板并在发布 Gerber 之前尝试其功能的原因。 下面提到的详细信息是我们的设计。 我们不提供时钟、因为时钟在板上。

    CC2564MODAEM EM1接口引脚7 (UART RX)连接到 TM4CBoard PK1 (Booster Pack 接口2:TM4C U4TX)
    2. CC2564MODAEM EM1接口引脚9 (UART TX)连接到 TM4CBoard PK0 (Booster Pack 接口1:TM4C U4RX)
    CC2564MODAEM EM1接口引脚1 (GND)连接到 TM4CBoard X11引脚3 (TM4C GND)
    4. CC2564MODAEM EM2接口引脚7 (3.3V)连接到 TM4CBoard X11引脚1 (TM4C 3.3V)
    CC2564MODAEM EM1接口引脚3 (UART CTS)连接到 TM4CBoard PK2 (Booster Pack 接口2:TM4C U4 RTS)
    6. CC2564MODAEM EM2接口引脚18 (UART RTS)连接到 TM4CBoard PK3 (Booster Pack 接口2:TM4C U4 CTS)
    7 CC2564MODAEM EM2接口引脚19 (nSHUTD)连接到 TM4CBoard PH0 (TM4C GPIO)

    我们需要先知道在设计中出现了哪些问题。 请告诉我们如何使这项工作发挥作用。

    请为我们提供支持。

    此致、
    Adhitya