This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650:TMP007 + MSP430 + CC2650

Guru**** 2556390 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/572854/cc2650-tmp007-msp430-cc2650

器件型号:CC2650

我已经制作了一个原理图、在该原理图中、我  通过 MSP430从 TMP007传感器读取温度、然后  通过 UART 将数据传输到 CC2650、进而进行广播  

BLE 媒体。

请查看电路并提供反馈。

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    为什么不直接将 TMP007连接到 CC2650? 这将更具成本效益。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的快速回复。
    我不熟悉 CC2650编程、因此我想使用上述配置来开发无线传感器、我也可以开发编程技能并直接使用 cc2650。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    从我的角度来看、无需这样做、TI 已经为与 TMP007连接的 CC26xx 提供了示例代码。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的。 我已针对两种应用修改了上述电路、即 MCU+CC2650和仅 CC2650。 我现在将尝试直接对 CC2650进行编程、如果它正常工作、我无论如何都可以采用其他配置。
    请检查一次。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    I2C 连接正常。