This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2F:使用配置为中央器件的 BLE SDK 时、运行频率降低32kHz

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640, CC2650, CC2640R2F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/572807/cc2640r2f-32khz-less-operation-when-using-ble-sdk-configured-as-central-device

器件型号:CC2640R2F
主题中讨论的其他器件:CC2640CC2650

根据以下文档 、在不使用32kHz 时钟的情况下、您无法在中央模式下运行 CC2640。 这是否也适用于 R2?  如果是、导致该限制的原因是什么? 我的客户不关心低功耗操作、而是关心系统成本、不想使用32kHz 晶体。

"CC2640/CC2650无线 MCU 仅支持32kHz 无晶振功能、可实现低功耗蓝牙外设、观测器和广播(信标)角色。 因此、所有中央角色或主器件都必须使用32kHz 晶体振荡器。"

http://www.ti.com/lit/pdf/swra499

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    没错、CC2640R2F 上的中央器件或主器件仍需要一个晶体

    此致、
    反叛分子

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是什么导致了对32kHz 时钟的依赖?  这可以在未来的 SDK 中进行更改吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的理解是、这是由蓝牙 SIG 概述的规范引起的。 我想您可以这样做、但您可能会遇到意外行为。